This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:标准模式和快速模式下 SDA 和 SCL 总线的特性

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128094/tlv320aic3109-q1-characteristics-of-sda-and-scl-bus-for-standard-mode-and-fast-mode

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3120

您好!

您能否详细介绍 I2C 总线规范的标准和快速模式的时序特性?

问题1.
在 I2C 总线规范(UM10204)中、我找不到在标准和快速模式下指定的以下参数、因此请告诉我有关 TLV320AIC3109-Q1的信息。

例如:fSCL、Tlow、大腿、Tsu;DAT、THD;DAT、 TR、TF 等

问题2.
根据 TLV320AIC3109-Q1数据表、TLV320AIC3109-Q1可以支持快速模式、但请告诉我在150kHz、200kHz 和400kHz (SCK)下使用 TLV320AIC3109-Q1时是否存在任何问题。

此致、
加藤