This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:需要访问 PurePath 中的 TAS5825M 应用程序以进行声音调优。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128138/tas5825mevm-need-tas5825m-app-access-in-purepath-for-sound-tuning

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5805MTAS5828M

您好、TI 官员、我们将在未来的音频模型中使用 TI TAS5825M。 目前、我需要访问 PurePath 中的 TAS5825M 应用来调节原型声音。 TI 能否帮助为我提供 PurePath 中的 TAS5825M 访问权限? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此电子邮件地址是否供您登录 PPC3?

    kokshyang.ng@razer.com

    如果没有、请向我提供您的电子邮件地址。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、是的 、kokshyang.ng@razer.com 是我的电子邮件地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将您的电子邮件添加到用户列表。 您可以重新启动 ppc3并在30分钟后尝试。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse。  很抱歉、该问题、但我的 EE 成员只是向我确认我们使用的 TI 芯片应该是 TAS5828M。 但我们将使用 TAS5805M EVK 进行连接以进行调优。 您能帮我访问 TAS5828M 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5828的访问权限将授予您。 您可以在30分钟后试用