This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:无音频时需要 I2S 时钟?

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129396/tas5805m-i2s-clocks-are-required-when-no-audio

器件型号:TAS5805M

大家好、

除了启动序列和内部 DSP 初始化之外、用户是否需要在无音频期间应用主器件的 I2S 时钟(LRCLK、SCLK)? 还是用户应始终 应用没有 I2S 数据的 I2S 时钟?

如果在无音频期间不应用 I2S 时钟是可以的、是否有任何应用 I2S 时钟和 I2S 数据的时序要求?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki。

    启动后、可以停止 I2S 时钟。 音频时钟恢复后、器件会自动返回到之前的状态。

    您可以参考数据表中的以下说明。  

    BR。

    魏秋。