This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:PPC3智能放大器计算错误

Guru**** 2592310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128304/tas5766mdcaevm-ppc3-smartamp-calculation-error

器件型号:TAS5766MDCAEVM

尊敬的支持:

当我在  PPC3上使用 TAS5766MDCAEVM 应用开始 SPK 调谐处理时、 使用学习板(见下文)生成的已保存的特性文件(见附文) 、在 EVM 应用上的特性文件导入过程中、它会生成"Fail to write cefficient to device"错误消息、 TAS5766MDCAEVM 应用将显示"Smartamp Calculation Error"并要求我更改特性数据如果我单击"START TUNNING、我不知道学习板或导入过程生成的特性文件会发生什么情况。

尝试导入另一 个以前由不同的扬声器生成的表征文件、 但导入和调谐没有问题、因此我认为我保存的表征文件肯定有问题、但我真的不知道其中发生了什么。

有关 使用 ppc3学习板应用程序保存的特性数据的更多信息:

我已使用 REW ( 由产品专家建议) 通过  使用麦克风校准文件生成 SPL 测量值。 我已将 SPL 数据导入到 PPC3中、并使用学习板生成了 SPK 特性文件、没有任何错误。

我已包括 SPL 数据 测量和下面的几个屏幕截图:   

ppc3特征描述文件下载链接:  SPK 特征描述 ppc3文件

e2e.ti.com/.../PPC3-SPK-REW_5F00_-SPL_5F00_FreqSPL_5F00_cali_5F00_EVM_5F00_Lv100_5F002D00_30dbfs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke

    您的模型拟合似乎有问题。

    安装的阻抗与您测量的阻抗有很大差异。

    偏移曲线通常在 f0处具有最大偏移、但安装的 exc 似乎不正确。

    您能否再次执行模型拟合或选择另一个扬声器进行尝试。

    BTW、您的扬声器是否有通风孔? 您的扬声器的 Q 值似乎很小、您能否检查扬声器盒是否有泄漏?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、您好、感谢您的宝贵意见。  事实证明、我的扬声器在导线发出的孔周围有不充分的密封。 将修复此问题并重新调整模型拟合并查看其是否正常工作、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持:

    使用完全密封的扬声器在没有任何通风孔的情况 下重新处理安装的阻抗曲线(误差低于6%至3KHz)后、我仍然会遇到与 TAS5766 EVM 应用相同的负载/计算误差、这会阻止我进行任何调谐。  我们使用的扬声器是 一个1英寸、3瓦扬声器、不是低音炮、因此在低频率下性能不好。

     随附扬声器规格表

    我曾尝试从  另一个更大的 SPK 中加载另一个 ppc3表征文件、并正确加载该表征文件以进行调谐。  通过检查这一从过去成功加载的特征描述文件、它具有大约9%的安装阻抗误差、但该文件已正确加载以进行调谐。

    因此、我不知道使用此小型扬声器的学习板生成的新特性文件会发生什么情况。 我认为唯一  与过去不同的是、我们从文本文件导入了测量的 SPL 数据、而不是让学习板应用程序执行 SPL 测量。  导入的 SPL 图显示正确。

    此时、我仍不确定在   加载 ppc3文件进行调优时、此处发生的导致"无法向器件写入系数"错误的情况。

    我想也许有人有 EVM 板、看看它是否可以成功加载到 ppc3中、以便在您的观看或调谐? 仍然需要更多帮助。

    特征文件链接: ppc3特征

      e2e.ti.com/.../93126-Nova-Loud-Spk.pdfe2e.ti.com/.../PPC3_5F00_SPK_5F00_REW_5F00_SPL_5F00_Freq.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke

    需要确认几件事情。

    1.您所连接的 spk 装置只是包装盒中的装置。 但特征使用框中的单位、我理解对吗? 我看到您的 spk f0为180Hz、但以 ppc3计算的 f0超过200Hz。 差异似乎太大。

    2.我尝试导入您的 spl txt 文件,似乎没有导入问题。 您能否尝试更新 ppc3软件并再次执行校准。

    您的阻抗曲线模型拟合看起来非常好、但偏移模型非常奇怪。 它应该在 f0附近有一个峰值。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    事实证明、该错误是由于 在 ppc3校准设置期间输入了错误的测试电压值而导致的、一旦我们修复了该错误并重新生成了特征文件、此导入错误问题已得到解决、感谢您抽出宝贵的时间!