This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频设计的电源建议

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129279/power-supply-recommendation-for-audio-design

尊敬的各位成员:

我正在搜索器件、以使音频设备的 SMPS (开关模式电源)成为可能。 我需要制作一个交流/直流转换器、使其具有用于微供电部件的5V 和4A、然后具有用于音频信号放大的24V (D 类)。 我想使用 UCC28742D 制作具有5V 电压的反激式设计。 但我不知道为 D 类选择芯片。输出端需要24V 和4A。 有人可以帮助我吗?

谢谢

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI 网站上找到了该 D 类音频放大器选择指南。  如果您对这些设计中的任何一项有任何疑问、请随时与我们联系。  请在主题标题中重新发布 TAS 编号、以便相应的应用工程师可以帮助您进行设计。

    此致、