This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822MEVM:TAS5822M EVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129147/tas5822mevm-tas5822m-evm

器件型号:TAS5822MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5822M

目前、我使用的是 TAS5805M、但 TAS5805M 具有低功率、因此我尝试连接 TAS5822M EVM。

我想将连接到 TAS5805M 的 I2S 和 I2C 连接到 TAS5822M EVM、并询问是否可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daesung。

    [~ userid="531286" URL"/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1129147/tas5822mevm-tas5822m-evm"]我想将连接到 TAS5805M 的 I2S 和 I2C 连接到 TAS5822M EVM、并询问是否可能。

    答:是的、没关系。 但为什么不将 I2C 和 I2S 直接连接到 TAS5822M?

    BR。

    魏秋。