This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:PCM6360-Q1

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6360-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128192/pcm6360-q1-pcm6360-q1

器件型号:PCM6360-Q1

大家好、

我们的客户对 PCM6360-Q1有疑问。

输入线路为1kHz 信号源、输出 断开。

如 图所示、黄色为输出、绿色为输入。

附件的内容是 PAGE0的寄存器配置。

这种情况的发生原因?

 e2e.ti.com/.../PCM6360_2D00_Q1-PAGE0.txt

谢谢。

此致、

刘晓祥(刘晓翔)

+86 +17786491829

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Xiaoxiang、

    如何将输出转换回模拟? 因为您似乎有一个 MCU 进入 DAC、数据处理不正确。 周期性下降表示系统中的某些采样率或缓冲不匹配。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持。

    PCM6360的输出也 被断开。

    PCM 输出的 TDM 数据如下图所示。

    附件的内容是 原始数据。

    可能是寄存器的配置问题?

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白。 如果输出断开连接、则如何将数据置于 Audacity 中?

    Audacity 采样方式与器件输出之间似乎存在一些速率不匹配。 例如、您的 Audacity 屏幕截图显示44.1kHz。 进入 PCM6360的时钟是否也以44.1kHz 的频率运行?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    [137.075881] REG:0x1:0x0 是 PAGE0寄存  器、REG 0x1是地址、0x0是值。[137.075881]是系统的时间。

    就像 page0寄存器一样。

    可能是寄存器的配置问题?

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能存在一些寄存器问题、具体取决于您的应用。 您未提供任何有关采样率、时钟配置(主/从)等的信息。 我需要更多信息来建议寄存器设置。 配置寄存器的最佳方法是使用 PPC3软件、是否可以访问该软件?

    我觉得连接到 PCM6360输出的器件存在问题、并且它处理数据不正确。 是微控制器还是处理器? 您能否提供方框图或原理图以便我了解?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我现在没有原理图信息。

    但 当输入为1Vrms 1kHz 时、故障消失。

    但当输入为2Vrms 1kHz 时、故障再次出现。

    这可能不是采样率问题。

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种非常有趣的行为。 您是否能够放大波形? 最好查看 信号是干净的正弦波还是有一些失真。 您是否能够共享.wav 文件?