This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:结温范围

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129095/tas5806m-junction-temperature-range

器件型号:TAS5806M

尊敬的团队:  

在 TAS5806M 的数据表中、我们只能看到 环境工作温度范围。  

请问您是否知道 TAS5806M 的结温范围?  

OTW 级别为135°C、OTE 级别为160 °C 我是否可以将此级别视为结温最大值?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    [~ userid="134317" url="支持/audio-group/audio/f/audio-forum/1129095/tas5806m-结温范围"]

    OTW 级别为135°C、OTE 级别为160 °C 我是否可以将此级别视为结温最大值?  

    [/报价]

    答:是的、你是对的。 最高结温为160°C

    BR。

    魏秋。