This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:与 PVDD 和输出滤波器设计相关的 IC 温度

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127897/tas5806md-ic-temperature-in-realtion-to-pvdd-and-outputfilter-design

器件型号:TAS5806MD

您好!

在评估我的设计时、我遇到了高达18V 的电压、可以使用铁氧体磁珠输出滤波器驱动 PMT-37N28AL01-04扬声器。 尽管我无法使用24V 电压驱动 IC、因为这样会产生过多的热量。 LC 滤波器会提高热性能、还是只是扬声器的低阻抗?
为了提高热性能、IC 中是否有任何设置可以更改? 如果没有、是否有一个内置 DSP 的 IC 可以更好地处理我的用例?

用例:
铁氧体磁珠输出滤波器(可能的最小尺寸)
24V PVDD
每通道5 W RMS 和10-15 W 最大功率
4 Ω 直流电阻扬声器
4层 PCB


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、使用上述用例但 PVDD = 12V 时、TAS5806MD 输出的功率(1% THD+N)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

    如果使用 PVDD = 24V、4 Ω、则最大电流可能会达到6A。 这是如此高的电流、我想您可以更改为具有更高额定电流的铁氧体磁珠。

    PVDD = 12v 时的输出功率、理论上最大输出功率约为18W。

    但考虑到其他事实、最大功率应小于18W。

    THD、LC 滤波器对该值的影响很大、使用铁氧体磁珠时、我们没有数据。

    最好使用实际电路来确认输出功率。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse、
    假设在12V PVDD 下、它可能会占理论18W 的85%左右、然后大约为15W、这是完美的。 在15W 输出功率和4 Ω 阻抗最小值下、输出端的电流将为 sqrt (15/4)=1.94A。如果我没有犯任何错误、我认为在这种情况下、3.1A 铁氧体磁珠应该足够了。 如果我错了、请纠正我的问题、谢谢。

    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

    您的计算是正确的、但也应考虑纹波电流。

    因此、我认为对电流进行测量更好、以确认它是否有问题。

    您可以在输出引脚和铁氧体磁珠之间连接一个电流探头、然后也可以检查纹波电流。

    谢谢。

    Jesse