This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:TAS2562 I2S 主控模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2563, TAS2557, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128703/tas2562-tas2562-i2s-master-mode

器件型号:TAS2562
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2557TAS2780

您好!

是否可以将 TAS2562 I2S 端口用作主端口、其中 BCLK 和 FSYNC 是输出?  如果是、该配置是如何配置的? 如果没有、为什么数据表第3页和第4页的引脚功能表将 BCLK 和 FSYNC 显示为 I/O?

同样、如何配置 GPIO 引脚的方向?

谢谢、

加伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galen、

    我没有看到任何有关 FSYNC 和 SBCLK 输出配置的说明、我将进一步检查这是否是一个选项、并在今天晚些时候向您提供一些更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galen、

    TAS2562是 TAS2563的子集、它实际上将 FSYNC 和 SBCLK 引脚称为仅输入。
    将放大器配置为 ASI 主器件并不常见、这就是为什么最近发布的 TAS2563、TAS2780等器件不具有此类选项、以及 TAS2557等以前的器件也受到限制的原因。 这在编解码器或其他转换器中更常见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师