This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1091:噪声消除(ANC 或 ENC)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV1091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129558/lmv1091-noise-cancellations-anc-or-enc

器件型号:LMV1091

大家好、

我的应用基于音频平台。 其中我检测低频声音。

我的问题是环境噪声或环境噪声。 我必须通过两个麦克风通过噪声消除技术来抑制这些噪声。

是否有任何与我的要求相关的 IC 或文档可抑制超过7-10cm 的环境噪声?

今天、我将介绍 LMV1091文档。 是否有替代产品或最佳 IC??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umang、

    遗憾的是、我不知道任何具有噪声消除算法的模拟输入器件。 可以选择使用编解码器、因为它具有 ADC 和 DAC 接口、因此可能是一种超频功能。 如果您对该选项感兴趣、我们可能会开始离线讨论、以获取有关业务案例和其他一些信息的详细信息、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师