This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:应用问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128793/pcm6240-q1-application-questions

器件型号:PCM6240-Q1

尊敬的团队:

请帮助回答以下问题吗?

1.如果输入是 AUX 输入,我应该选择哪种输入类型: 麦克风输入或线路输入?

2.如果输入是交流耦合的、则我们的器件无法支持直流故障诊断。 如果我仍然启用诊断、是否有任何不良影响?

3.您能帮助澄清 DIAG_CFG0寄存器的位0=1吗? 当使用交流耦合输入时、我们的器件无法支持诊断、那么该位的含义是什么?

4.使用 交流耦合输入时,如何进行诊断?

5。当 INT_MASK 被配置为屏蔽时、不会触发 IRQ、但 当错误发生时、LTCH 位仍将设置为1、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常应考虑线路输入。 您的 Aux 信号电平是多少

    2.如果我们有非常大的耦合电容器。 在启动时、当电容器正在充电时、您可能会在短时间内看到故障(GND 短路故障)。 一旦电容器达到稳定状态、这些电容器就会消失。

    3.诊断使用比较器来检测输入引脚是否低于基准电平。 如果我们有一个耦合电容器、并且如果麦克风导线 在 发生故障时接地、则电容器应用作直流块、输入引脚不会看到此故障

    DIAG_CFGO 禁用诊断功能

    诊断通常适用于直流耦合输入。

    5.是 正确的