This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何检测 SE 和 DI 输入的输入削波?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128663/tlv320aic3204-how-to-detect-input-clipping-for-both-se-and-di-input

器件型号:TLV320AIC3204

我的产品接受'3204的差动/平衡输入、但客户有时会将其单端连接。

在这两种情况下、我如何可靠地判断输入是否削波/饱和?

例如、如果一个差分侧被馈入0.7Vrms、而另一个侧接地、则音频将严重削波、但 I2S 输出将指示中等电平信号、而不是削波信号。

是否有技巧或某些寄存器我可以轮询以查看输入是否已饱和、而无需用户直接指定是否正在使用差动/平衡输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以添加电阻分压器以确保输入不超过限制。

     如果 ADC 通道未用于任何音频录制、则该器件支持直流测量、请参阅本文档中的第2.3.2.4节。

    https://www.ti.com/lit/ml/slaa557/slaa557.pdf?ts=1661291491174&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3204

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 ADC 将用于音频输入、遗憾的是、我无法控制输入是什么、因为它由最终用户决定。 因此、这些解决方案似乎不会很遗憾地起作用。

    我想用一种方法可靠地告诉他们、他们的输入过高、这是一个非常常见的功能。 在最坏的情况下、用户需要指定平衡或不平衡、但这不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有其他指示器/标志。 用户需要知道他们不能超过允许的最大输入和配置类型。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  遗憾的是、我们不能询问很多用户、他们只需将其插入任何器件并期望其正常工作、然后在听到失真时抱怨。  如果我们不能给他们指示其电平过高、这在混频器等硬件上很常见、他们就不知道这是他们的问题。

    我希望有某种检测来查看前置 ADC 是否饱和。  遗憾的是、它未包含在芯片中。

    我假设一种权变措施是将削波检测阈值设置为单端输入的阈值、但这会牺牲差分模式下的动态范围/位分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考指南的第2.11.2节中提到了该部件的标志/中断、您也许可以解决此处提到的事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这似乎没有任何帮助。  遗憾的是、AGC 在 DAC 之后运行、因此也不起作用。  我看不到这方面的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这些都是软件方面可用的中断、或者正如前面所建议的那样、修改硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到修改硬件会有什么帮助。  我们无法控制用户连接的内容。  当然、我们可以设置任意的输入范围、但如果有效范围过大、最终会导致过多的噪声。  令人惊叹的是、某些器件提供的输出过多。

    我希望有一种巧妙的方法来实现这一点、但也许没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的设计、但数据表中指定了输入要求。  

    建议使用直流测量和放置电阻分压器、如果无法实现、则没有其他软件选项可实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感谢大家的回应、但我认为我们之间的理解并不完全。

    在这种情况下、我不确定直流测量有何帮助。  音频输入是容性耦合的、通道确实用于音频输入、因此不可用于其他用途。

    2、电阻分压器已经存在、但改变它没有任何帮助。  当然、它会改变输入的有效电压范围、但我无法控制最终用户为电平选择的电压范围。  目标是在用户馈送信号过大时提醒用户、这是专业级产品的一个相当常见的指标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、没有针对这种情况的软件解决方案。