This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:如何使用 FIR 和 IIR 相关设置来提高 MIC 质量?

Guru**** 2663205 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128379/tlv320aic3120-how-do-i-have-to-use-fir-and-iir-related-settings-for-improving-mic-quality

器件型号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3120

专家您好!

我们的客户希望改善 TLV320AIC3120编解码器中 ECM MIC 的语音。

在 TLV320ADC3120块中、滤波器 B 和 BiQuad 可以使用 TI 提供的寄存器设置和工具。

但是、我们不了解如何设置 FIR 和 IIR 相关设置以及数据表的说明。

由于 我们对数字滤波器设置的了解很少、因此我们不知道如何使用 它来提高编解码器支持的 FIR 和 IIR 的 MIC 语音质量。

您能否尽快为此器件提供技术支持或参考文档?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个应用程序。 请注意、其中提供了配置系数的示例。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa447/slaa447.pdf

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    当我查看您发送的内容时、它适用于数字双二阶滤波器。

    如前所述、我们能够使用 TI 提供的有关 滤波器 B 和 BiQuad 设置的寄存器设置和工具。

    我们希望了解如何设置 FIR 和 IIR 相关设置以提高 MIC 质量。

    请告诉我们如何设置最基本的方法来查看音频信号的改善情况。

    您能否发送我们可以参考的相关文档?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用自己的滤波器来提高性能、这是用户可编程滤波器、数据表第7.3.10.4.3节中会提到这些内容。

    以上应用程序。 未显示如何在设计滤波器后将用户系数编程到器件中。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    我们不是 FIR 和 IIR 滤波器的专家。

    我不确定如何修改和测试数据表的内容。

    如果我们更改 FIR 和 IIR 滤波器中的特定寄存器值、即相关寄存器、我们想知道 MIC 信号的哪个部分会更好、

    此外、如果您能更轻松地解释一下、了解在更改某些寄存器的值时它如何变得更好、我将不胜感激。

    此外、如果有一个工具可以修改、那么最好您提供它。

    一般而言、为了改善 MIC 信号、您是否建议进行大量修改、但不包括 FIR 和 IIR 滤波器寄存器的默认值?

    或者、您主要将其用作默认值吗?

    请提供更多帮助。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 FI/IIR 滤波器上找到许多联机帮助/文档。

    这些是数字滤波器、设计取决于用户的设置/要求。 如果需要使用默认系数、此器件支持用户可配置的滤波器。 我无法评论默认值有多少变化、这是一个滤波器、因此他们会决定要设计和测试的滤波器。

    应用程序。 注/数据表说明了如何将系数放置到寄存器中。 您可以使用任何在线工具或 MATLAB 来获取系数、或者如果您在"View"选项卡下有器件 GUI、则会有 DAC 滤波器(Biquad 系数计算器)来生成滤波器的系数。

    此致。