This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:同步 PDM 数字和模拟麦克风支持

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125657/tlv320aic3106-simultaneous-pdm-digital-and-analog-microphone-support

器件型号:TLV320AIC3106

之前我们在 E2E 论坛上发布了一个问题、但我们得到的回答并未回答我们的所有疑问。 遗憾的是、我们急于处理其他事项、最终我们忘记了该主题、但现在是时候再次开始处理该主题了。

我们的问题基本上与 TLV320AIC3106有关、以及使用它在立体声配置中运行两个 PDM 数字麦克风的可能性:

  • 数据表中有一个“数字麦克风”部分,但没有具体提到 PDM (例如,在 PCM186x 数据表中,它指定支持 PDM 数字麦克风输入)。 那么、您能否再次检查并确认它是否受支持?
  • 您能否还确认是否可以将模拟麦克风和两个数字麦克风物理连接到同一 TLV320AIC3106、并通过软件选择同时流式传输到主机处理器:
    • 仅限左声道模拟麦克风
    • 仅立体声数字麦克风
    • 左声道模拟麦克风+右声道数字麦克风

非常感谢您的参与。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillermo、

    请您指出前一个未解决您的问题的主题吗? 这将为我们提供更多的背景。 谢谢你。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois 您好、

    请访问此链接:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877529/tlv320aic3106-pdm-input-capability/3246411#3246411

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 是的、它支持具有 GPIO1以 PAGE 0寄存器8中选择的 OSR 速率输出数字时钟的 DMIC、数据输入来自 GPIO2。 您需要在第0页的寄存器98和99中将 GPIO1和 GPIO2配置为用作数字 MIC。
    • 这是您可以同时启用两个 DMIC 或仅启用1个 DMIC 和1个 AMIC 的配置。 在您的情况下、是的、它通过配置下面的寄存器来支持这一点。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、pdjuandi、

    非常感谢您的回答。 立即清除晶振

    此致!