请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6240-Q1 1、MICBIAS 过流故障的阈值是多少? MICBIAS 9V 的电流为82mA?
2、MICBIAS 过流故障和高电流故障有何区别?
3、MICBIAS 过压故障的阈值是多少?
4、μ s 当与 MICBIAS 相关的故障消失时,如果 INT_CFG 寄存器的'PD_ON_FLT_RCV_CFG'位设置为0 (自动恢复),所有 ADC 通道和 MICBIAS 是否会自动重新加电?