请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6240-Q1 如果交流耦合输入连接到设备,可以支持哪些类型的诊断?
如果我想对交流耦合输入的开路负载或 STG 进行诊断,我应该怎么办?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果交流耦合输入连接到设备,可以支持哪些类型的诊断?
如果我想对交流耦合输入的开路负载或 STG 进行诊断,我应该怎么办?
https://www.ti.com/lit/an/sbaa351/sbaa351.pdf?ts=1661883603336
请参阅链接。 第4页介绍了如何对交流耦合输入进行诊断
4个通道中的2个通道可以直流耦合到耦合电容器的输入侧、以提供诊断功能