This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:通过 USB 进行音量和静音控制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129863/pcm2903c-volume-and-mute-control-via-usb

器件型号:PCM2903C

你(们)好

除了  HID 引脚之外、您能否帮助检查是否可以通过 PCM2903C 上的 USB 控制音量和静音?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件 采用 USB 音频接口、因此枚举后、可 通过 PC 音频设置控制音量和静音。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我不熟悉 USB 音频接口、因此静音和音量控制只能通过该器件上的 HIDx 引脚进行配置、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它连接到 USB 音频接口。