This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:AIC3204

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1130100/tlv320aic3204-aic3204

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好  

您能否帮助检查 AIC3204原理图下方的内容以及是否需要进行调整、谢谢

e2e.ti.com/.../3362.TLV320.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的应用手册以了解时钟配置、因为我注意到您有一个 OSC 连接到 MCLK。 根据您的配置、从器件/主器件与主机之间存在一定的时钟关系。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa469a/slaa469a.pdf?ts=1661791702692&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3204

    我在原理图中的评论如下:

    • 建议在 BCLK、WCLK、DIN 和 DOUT 以及在 DMIC CLK 和数据上放置0欧姆电阻
    • 对于未使用的模拟输入 in3_L/R、请在 GND 上放置一个0.47uF 电容器
    • 建议将 C138/C139更改为47nF、以形成具有 FC ~34KHz 的 LPF
    • 请检查音频输出、音频插孔的线性输出和音频放大器的 HP 输出的连接是否正确。 通常、HP 连接到音频插孔、而线路输出连接到音频放大器。
    • 建议在 AVDD、DVDD 和 IOVDD 上添加10uF 电容以及0.1uF 电容

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pdjuandi

    1.外部 OSC 的可能风险是什么? 请提供已知问题的示例供我们参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要从控制器和器件进行同步。