This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:使用 SRC4392作为 DIX4192的备用端口

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129468/dix4192-using-src4392-as-an-alternate-to-the-dix4192

部件号:DIX4192
主题中讨论的其他器件:SRC4392

我正在进行新的设计、如果将来出现供应链问题、我希望能够使用 SRC4392代替 DIX4192。 就硬件而言、似乎只有引脚14和15是不同的。 它们在 DIX4192上为 NC、在 SRC4392上为 MUTE 和 RDY。 我希望不必添加任何额外的组件、以便可以直接在生产中进行交换、而 PCB 上的任何其他组件都不必更改。 我希望只接地引脚14、但 DIX4192数据表显示"无内部信号连接、在内部绑定到 ESD 焊盘"。 它没有显示任何其他内容。  

我的问题是:

1.如果我将 DIX4192上的引脚14接地、这会将 ESD 焊盘接地、这是否正常?

2.或者-在 SRC4392上、如果 MUTE 引脚(14)保持悬空(未连接低电平或高电平)会发生什么情况?

谢谢

维塞林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veselin、

    通常、如果有电路连接到引脚(具体为输入引脚)、最好始终将 它们连接 到 L 或 H、而不要使它们悬空、因为您不希望它们拾取耦合到它们的一些杂散信号。 如果它是真正的 NC、它可以保持悬空。 在   您的案例中、我不会预见这些未使用引脚的接地会有任何问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、我完全同意一个真正的无连接引脚可以接地。 但是、最终将接地的引脚(DIX4192上的引脚14)在数据表中标记为"ESD 焊盘"、并且未提供有关这意味着什么的更多信息。 您能否确认在 DIX4192上 ESD 焊盘是否可以接地?

    我还想知道 SRC4392上的引脚14是否有任何内部上拉或下拉电阻器、这些电阻器会使引脚形状像您提到的那样被杂散信号意外地设置为高电平或低电平。  

    谢谢

    维塞林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veselin、这些器件非常成熟、因此我 没有太多可供查看的文档或内部原理图。 但是、如果 NC 引脚 接地、我认为连接到 NC 引脚的 ESD 焊盘不应产生任何问题。 我认为它是具有 ESD 保护的常规输入引脚、如果该引脚接地会发生什么情况? 我认为这是一个类似的情况 、 应该可以。

    MUTE 引脚的功能 不应在内部拉高、 因为它默认使器件静音 、这不是您想要的 (数据表显示控制寄存器0x2D 中的 MUTE 控制位默认处于禁用状态)。 我确信它没有连接到 VDD 的 PU 电阻器、DS 没有明确表示下拉电阻器是否位于该引脚。 因此、接地应该正常。

    此致、

    Arash