This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:FS 处的带外噪声

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1130583/pcm1681-out-of-band-noise-at-fs

器件型号:PCM1681

我已经设计好了一款音频播放器、并使用 PCM1681运行。 我以44.1kHz 的采样率运行、采用11.2896MHz 主时钟并使用宽模式。 由于空间和成本要求、我尝试在截止频率约为28kHz 的输出上使用无源 RC 低通滤波器。 音频通带中的本底噪声和谐波失真非常出色。

我的测试设置是播放音频、并将 PCM1681的输出记录和/或分析到以96kHz 采样的计算机音频接口中。 下面是满量程1kHz 正弦波的两个频谱图。 我的问题是、可以看到以 FS 为中心的较大带外尖峰。 无论何时播放任何音频、这些都在一定程度上存在、而在使 DAC 静音时不存在。 我的无源 LPF 的影响很小-当我移除 LPF 时、这些尖峰可能会高3或4 dB。 我已经尝试了内部滤波器的急剧滚降和缓慢滚降、但没有明显的效果。

(我使用多个记录/分析应用程序(包括 REW)看到同样的东西。)

我的问题是、这是否符合预期。 由于带外噪声、我知道数据表建议使用有源滤波器、但这似乎高于我的预期。 我的测试方法是否有问题? 如果这是正常情况、它们是否可以通过2极有源 LPF 显著降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不明显、通过"以 fs 为中心"、我指的是每幅图最左边44kHz 左右的尖峰。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、您已经知道、当您在输入频率为 Fin 的 FS 处有采样频率时、您  会在 FS-Fn 和 FS+Fin.  查看   1KHz 和438Hz 的波形图、 可以在最右侧看到这一点。 应使用 LPF 轻松滤除这些参数。 当您增加滤波器的阶数或使用具有更剧烈滚降的无源滤波器时,将过滤出更多不需要的信号。  这些别名 是带外的、 因为 您要过滤 掉超过28kHz 的任何内容(假设角色非常关键)。 确保在 过滤器之后绘图,而不是在过滤器之前绘图。

    如果您有兴趣阅读有关别名的更多信息、请单击此处的文章链接。  

    https://www.soundonsound.com/sound-advice/q-what-aliasing-and-what-causes-it

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对采样理论的复习。 我猜我很困惑有几个原因;我错误地假设 DAC 的内部滤波比明显的那样更能解决这个问题。 其次、当我播放宽带音乐而不是正弦波时、混叠仍然显示为 FS 周围定义的尖峰。 我将使用更好的 LPF 滤波器。