This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:高频压电式驱动器

Guru**** 2534910 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1130187/drv2700evm-high-frequency-piezo-driver

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700DRV2665

看起来 DRV2700不会驱动超过20kHz 的压电式。 TI 是否有任何可在100-200V 条件下以大约30kHz 的频率驱动压电体的替代驱动器芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV2665的规格在100VPP 和300Hz 时驱动330nF。

     负载的电容决定了输出的压摆率、进而决定了频率响应。

    您可以指定此电容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在通过示波器进行探测时、频率在开路时会以1100Hz 的频率逐渐消失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的负载到底是什么? 它的电容是多少?