This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2至 TPA3128D2

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1130927/tpa3118d2-tpa3118d2-to-tpa3128d2

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件:TPA3128D2

您好!

你好。

在以前的设计中、客户使用了 TPA3118D2。 他希望用 TPA3128D2替代它。 除了 MODSEL 引脚外、这些器件似乎完全兼容引脚。 这两个芯片上的逻辑电平是否相反、以便将它们置于 BD 调制模式?

他只需要知道、如果除了一些性能特性之外、这两个芯 片之间有任何原理图/布局差异、并且他立即看到的唯一一个芯片是 MODSEL 引脚。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、两个器件之间的调制配置引脚 MODSEL 不同。

    TAS3128具有高级调制功能、 超低空闲损耗模式可具有较低的空闲电流。

    两个器件之间几乎没有音频性能差异、您可以在数据表中查看它。

    此外   、两个器件之间没有布局差异要求。

    此致、

    Derek