This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:是否可以在从 DAC 传输输出信号之前插入定义的延迟?

Guru**** 2846210 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1130147/pcm1860-is-it-possible-to-insert-a-defined-delay-before-transmitting-the-output-signal-from-the-dac

器件型号:PCM1860
主题中讨论的其他器件:PCM1680

是否可以在从 DAC 传输输出信号之前插入定义的延迟?
大家好、我有这个问题、因为我需要将来自 DAC 的模拟信号延迟为每个单独传输的恒定值。
可以这样做吗?

非常感谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    PCM1680是一款 ADC (模数 转换器) ,您的问题是延迟 DAC 的模拟信号。 该 IC 生成数字输出流。 可能我 错过了您想要问的问题?

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、我想知道在使用 PCM186X 处理音频后、是否可以如 图片所示延迟 PCM512x 的输出、 红色块是我的愿望、其余是默认图。


    我想知道是否可以通过命令或设置特定寄存器来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、感谢他澄清了您希望在 PCM512X 器件中延迟信号。  

    PCM512X 具有 可选数字滤波器延迟、其数据表 显示如下: " 对于所选数字内插滤波器给出的给定群延迟、模拟输出将在有效数据通过器件后开始斜升。"  

     表2. 显示了典型性能(3.3V 电源):  

    ×8 μ s 过采样数字滤波器延迟20/fs
    低×8 μ s 过采样数字滤波器延迟3.5/fs

    数据表的第9页 介绍了每个嵌入式滤波器的相关延迟。 因此 、您可以根据您的滤波器选择和 FS 设置/更改延迟。

    请参阅寄存器映射以更改滤波器的系数。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的全面回答、但这不是我想要的。
    我的请求是、如果与寄存器类似、或者如果 MCU 位于 DAC 中间、则第一次可能会将输入缓冲器延迟 N ms。 但我认为这必须通过外部 MCU 来实现。
    非常感谢 Arash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex。 如您所述、这必须在外部完成。 内部延迟受到限制、可通过系数寄存器进行更改。 然后、我将关闭此主题。

    此致、

    Arash