This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:TPA3118D2-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131163/tpa3118d2-q1-tpa3118d2-q1

器件型号:TPA3118D2-Q1

尊敬的先生:

在 (TPA3118D2-Q1)中、每两个30W 扬声器中、我可以在第一个通道 5 NO 的6W 扬声器和第二个通道5NO 的 6W 扬声器中使用吗?

或者、我可以使用 Shart 2 channels 连接10 个6W 扬声器吗?

请给我建议。

nsprateep@sirveen.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。 两个通道是单独的。 因此、您可以单独使用音频源来驱动两个通道。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

    这是我的项目中的一个解决方案。

    主席先生,我还有一个问题

    我需要100V 线路输出,在我的6Wat 10No's 扬声器中,也有很多。

    因此、请建议合适的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,“ 6Wat 10No's Speakers”是什么意思?