This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782、随附了 opppsite 链接作为电子邮件

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131380/tas5782m-tas5782-with-opppsite-linkage-as-attached-email

器件型号:TAS5782M

你(们)好,先生

我们的 RD 端提出以下问题:  

当我们开发 TAS5782时、我们发现扬声器+/-和 TAS5782 SPK_OUTB+/-反向(如所附图所示)、导致扬声器相位相差180度。
请帮助:是否可以通过 TAS5782软件进行修改、谢谢。 

Coretronic Elyse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elyse。

    [引用 userid="530685" URL"~//support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131380/tas5782m-tas5782-with -opppsite-linkage-as attached -email"]可以通过 TAS5782软件进行修改,谢谢。

    答:我知道、TAS5782无法通过软件反转输出+&-。 您可以手动反转扬声器的+&&或反转音频源。

    BR。

    魏秋。