This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:在 fs=96KHz 时的频率响应为20kHz

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129797/pcm1865-20khz-frequency-response-at-fs-96khz

器件型号:PCM1865

您好!

在数据表中、抽取滤波器通带规格在0.454fs 下为+/- 0.05dB。

但是、在启用 PGA 时、它看起来会涉及另一个参数。

随附的是 FS 96KHz 下+31.5dB 和+32dB 设置下的频率响应测量值、这一点可能具有 PGA 上的独特特性、与之前讨论的增益误差相同。

在20kHz 时-1dB LPF 特性显示在+32dB。

我们如何改善这一问题、这次客户移除了 GND 和输入引脚之间的100k Ω 电阻器。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    31dB 增益下的频率响应似乎正常、32dB 下的频率响应不好、是这样吗?

    该器件在32dB 增益下的性能确实会下降、如数据表所示、这可能是导致这种性能下降的原因。 输入信号也可能开始削波为32dB、从而产生不良影响。 您是否能够检查 THD+N 与频率间的关系以进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    这是正确的、即使是31.5dB PGA 设置频率响应也是良好的、但在32dB 大幅降低20kHz 响应时、也在 EVM 上进行了验证。 此外、SNR 和 THD 不如另一个 PGA 增益设置好。

    我们的客户想知道为什么只有32dB PGA 设置才能带来这样的20kHz 响应?

    即使数据表上没有规格、它是否也是器件性能本身?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的响应中、您可以看到  、根据数据表、器件的 SNR 和 THD+N 在32dB 增益下会降低。 31.5dB 不能用作增益是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

     

    该项目仍处于开发的早期阶段、其中一种解决方案是将最大 PGA 增益限制在31.5dB。

    我们的客户想知道 PCM186x PGA 出现此类性能下降的原因、包括20kHz 频率响应。

    我会告知他们、PGA 性能是设计限制、但无法显示内部原理图级别的根本原因。

    这种理解是否正确?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。