This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:在 I2S 音频路径 SDIN 至 SDOUT 中使用双二阶滤波器和音频处理

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131111/tas5548-using-the-biquad-filters-and-audio-processing-in-the-i2s-audio-path-sdin-to-sdout

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件:TAS3251

您好!

对于扬声器设计、我正在寻找具有 I2S 输入和输出的音频处理器、将其 连接 到 TAS3251放大器前面、并增加信号路径中双二阶滤波器的数量。

我的设计在内部提供两个 I2S 信号。 一个来自数字输入(DIR 9001)、另一个来自 ADC。
两个 I2S 均应以相同的时钟速率(96kHz)运行。
我计划将 I2S 数据信号连接到 TAS5548上的 SDIN1和 SDIN2、根据输入进行切换、使用 Biquad 滤波器对其进行处理、然后通过 SDOUT 将其发送到 TAS3251以进行进一步处理和放大。  
将 不使用 PWM 部分。

我需要确认是否 可以使用此信号流路径,是否有人可以确认这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sebast

    [引用 userid="524684" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum 1131111/tas5548-using-the biquad-filters-and-audio-processing-in-the -I2S-audio-path-sdin to sdout"]我需要确认此信号流 路径是否可行,是否有人可以确认这一点?

    答:我认为您的想法是可以的、您可以使用 TAS5551的输入混频器来切换 SDIN1和 SDIN2。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei Qiu、

    完美、感谢您的回答。 要确定的是,如果将串行输出源设置为 DAP,则使用 SDOUT 可以使用双二阶滤波器,对吧?

    最棒的
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sebast

    很抱歉您回答错误。

    我确认 TAS5548的 SDOUT 仅支持 SDINx 的降频混合。 它不支持 EQ 后的 SDOUT。

    您可以将以下两个帖子作为参考。

    (+) TAS5548:EQ (DAP)更改后需要 SDOUT 解决方案-音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛

    (+) TAS5548:I2S 输出(SDOUT)-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    再次抱歉。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太糟糕了、但感谢您的回答 Wei Qiu、这澄清了我的问题。