This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:TAS2562过流限制

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131749/tas2562-tas2562-over-current-limit

器件型号:TAS2562

你(们)好

在客户的实际应用中、他们使用的 LC 滤波器电感值低于参考设计、这可能会导致电流纹波增加。 我想知道多少电流将触发 TAS2562的 OCP、数据表中未显示该值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeney、

    请等待我们的 TI 工程师从工作假期返回星期二。 9月6日回答您的问题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeney、

    输出 OCP 为3.75A

    升压峰值电流为4A

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师