This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:电阻器网络值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1130987/tpa6111a2-resistor-network-values

器件型号:TPA6111A2

您好!

我仍在处理前面一个主题(https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977227/tpa6111a2-non-inverting-configuration?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tpa6111a2#)中提到的单声道转立体声放大器应用。 提醒一下,我具有高源阻抗,当我遵循有关 RF 和 Ri 值的数据表建议(5k < RF || Ri < 20k)时,放大器似乎加载了过多的源。 数据表显示该范围是"放大器正常启动操作所必需的"。 您能否提供有关这方面的更多详细信息? 我很好奇、如果我可以对 Cbyp 的值进行补偿更改、我可能需要增加多少余地。

再次感谢、
Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    数据表提供了以下有关射频上限范围的指导。   您要设置的放大器增益值是多少?

    '对于高于50 kΩ 的 RF 值、由于 RF 和 MOS 输入结构的固有输入电容形成的极点、放大器往往 t 变得不稳定。'

    此致、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq、

    我不确定我需要的确切增益是多少、但可能是1到3范围内的某个值。 对于我的应用、50K 输入阻抗将是一个很好的最小值。 我将从同一个源为两个放大器(左右)馈送、这意味着我需要大约100k 的输入电阻器和100k-300k 范围内的反馈电阻器。 我已经在使用反馈电容器来限制频率响应、因此即使在射频值较大的情况下、它也应该保持稳定。 我主要关注的是、我在上面引用的指导原则是将反相端子的有效阻抗保持在特定范围内。 根据我的"理想"值、有效阻抗将为50k-75k。 您能否提供更具体的指导来说明这将如何影响放大器的启动? 它只是输入网络和偏置网络的时间常数之间的关系吗?

    谢谢、
    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    您是否已使用您所瞄准的外部组件值测试了该解决方案?

    我也是一位在这款器件上拥有更多专业知识的团队成员。

    此致、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq、

    我还没有尝试过。 我想先了解有关超出建议范围的影响的更多信息、并了解我可能需要进行的任何补偿更改、例如在偏置电路中。

    谢谢、

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    根据此线程和您上面链接的线程的描述、器件将在不推荐的条件下运行、因此我认为我们无法判断是否可以正常运行。

    使用反馈上的电容器在较高 RF 值时补偿不稳定似乎是可行的。 但是、在我看来、此应用程序试图补偿系统中的多个"不正常"现象。
    不确定如何选择 TPA6111A2、也许值得考虑添加一个缓冲运算放大器级来将高阻抗源与功率放大器级互连。 此外、如果需要、您还可以检查是否有其他器件可用于同相输入、而无需使用也不建议使用的共享旁路。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师