This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424 Linux 驱动程序

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131410/tas6424e-q1-tas6424-linux-driver

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424TAS6424E

您好的团队:

  如果我们有 TAS6424E-Q1 Linux 驱动程序、您能不能帮助提供它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

      很抱歉、我们没有支持 Linux 驱动程序开发的资源、没有资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    在互联网上的某个位置有一个用于 TAS6424的 ALSA 驱动程序。  它是开源的、因此您可以针对 TAS6424E 的一些更改对其进行修改。  抱歉、我们无法支持此驱动程序。

    此致、
    Gregg Scott