This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:关于3个数字音频输入和一些文档...

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058282/tlv320aic3262-about-the-3-digital-audio-input-and-some-documents

器件型号:TLV320AIC3262

尊敬的 Sirs:

我是否可以对 AIC3262有疑问?

AIC3262具有3个数字音频输入接口、它是否会将它们全部混合并输出到音频放大器输出?

或者我需要仅选择1个输出源?

2.是否有任何有关3数字输入混频器工作模式的文档?  

3. AIC3262 针对每种功能模式、直接模式、PGA 模式的功耗文档,..... 等等

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1. 不可以、这些是独立接口、可以驱动3个不同的器件、因此您只需使用一个接口即可。 您可以在数据表第10.3.9.2节中阅读更多内容。
    2. 3个接口不混合、但这些接口可用于多个通道。 请参阅本参考指南第2.9节。  https://www.ti.com/lit/ug/slau309/slau309.pdf?ts=1638392300872
    3. 每个模块都没有断电、而是第8.11节中指定的总功率

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    让我更详细地解释一下客户的需求。

    1. 麦克风输入功能
    2. 总共3个数字输入信号和4个可能的输出配置如下。

         - AUDIO_IN_1

         - AUDIO_IN_2

         - AUDIO_IN_3

         - AUDIO_IN_1与 AUDIO_IN_2混合

    客户可以从其中一个器件中选择输出。

    AIC3262是否支持客户请求?

    如下链接所示、AIC3262应该能够支持数字输入混合功能、对吧?

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688465/tlv320aic3262-3-i2s-source-mix-to-one-channel-tdm-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=I2S%20MIX#

    而且、由于客户输入是2个单声道 I2S 信号、它的含义是什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉、我第一次误解了我的意思。

    您可以使用作为独立源或混合2个立体声作为选项、但并非所有3个立体声接口。

    因此、您上面显示的配置是可行的。

    上述 e2e 情况最初被称为混合3个通道(每个接口为单声道)、最后他澄清为立体声。 Diego RESPONSE 将使用2个 I2S 接口;第一个接口将2个通道和第二个接口上的第三个通道混合在一起。

    此致、

    Peter