This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:PWM 振荡

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058573/tas5548-pwm-oscillation

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件:TAS5634EVMTAS5634

到目前为止、我一直在使用原型板并将我的结果与 TAS5634EVM 板进行比较、以对我的构建进行基准测试。 我不断看到 PWM 波形上出现的振荡。 TAS5634EVM 上也会出现此振荡、但我认为这种振荡不太明显、不会影响系统性能。







几秒钟后、它将稳定下来、为我提供看起来非常好的非常干净的 PWM 波形。

然后、它将返回到再次生成波浪式 PWM 波形。 我不明白为什么我看到这个奇怪的振荡发生了...



TAS5634EVM PWM 和正弦输出的示波器捕获、如下所示供参考...



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    请检查振荡是否与其他通道 PWM 开关同步。 如果是、则可能来自:(1)与其他通道(2)耦合的振铃通过开关节点耦合示波器探针 GND 连接线。  一般 而言、这种振铃是 PWM 开关的常见行为、不会影响音频性能。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    问题已解决。 通过将滤波电容器放置在电感器之前、客户端意外创建了 π 型滤波器而不是 LC 滤波器(不好)。 这导致从 TAS5634中看到短路、电流感应触发一个!fault、导致系统在高阻态和有效之间切换。 现在、BST 电容器上看到的高电压应在~12VDC 左右的空闲时间内...将继续硬件调试...

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

      很高兴听到这个消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow 和 Dylan:

    该团队继续调试原型、我相信我们已经解决了 BST 问题。 我们现在将235W 发送到8欧姆测试负载。 到目前为止还不错

    我认为可以肯定地说,这个问题已经解决。

    感谢您的帮助、祝您一切顺利。

    此致、
    Robert Goldansky