This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:输出功率测量

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058379/tas2505-q1-output-power-measurement

器件型号:TAS2505-Q1
我们正在尝试测量输出扬声器功率。  
我们在 SPKP 中使用了10uH、 在 SPKM 中使用了10uH、在扬声器路径中 SPKP 和 SPKM 之间使用了1uF 电容器。 使用此电路时、扬声器无法播放。
如果我们  在 SPKP 中单独连接10uH、在 SPKM 中单独连接10uH、在 SPKP 和 SPKM 中单独连接1uF 电容器、 而不是在 SPKP 和 SPKM 之间连接1uF 电容器。 通过这种方法、扬声器开始播放。
哪种方法是测量扬声器功率的正确方法。 可以帮帮我吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeveth、

    我将在明天向您提供更多信息。 很抱歉耽误你的回答。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeveth、

    来自 LC 滤波器的电容器应针对每个输出单独使用并连接到 GND、对于+和-输出、您不应将电容器置于共模。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。  

    您能不能帮助理解这两种方法之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeeveth、

    使用的滤波器取决于 D 类调制器的类型、您可以在应用手册中找到更多相关信息、如 https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师