This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:[TAS2770YFFR] SDOUT 相关查询

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058274/tas2770-tas2770yffr-sdout-related-inquiry

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TAS2764

大家好、TI 支持团队

客户正在审查应用 TAS2770YFFR 产品。

是否可以通过 SDOUT 输出音频数据?

在数据表中、没有音频数据内容、因此请咨询。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    SDOUT 引脚可用于发送扬声器 I/V 感测、VBAT 电压、芯片温度和通道增益数据。 无法通过 SDOUT 获取音频数据。

    此致、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq

    感谢你的答复。

    请推荐具有 SDOUT (音频数据输出)且与 TAS2770产品规格相似的产品。

    由于客户的审核时间表很紧急、我们会尽快回复。

    再次感谢您的回复。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    客户可以考虑使用支持 SDOUT 上音频数据的 TAS2764器件。

    此致、

    Atiq