This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:DRC/AGC 设置

Guru**** 2767175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058473/tas5825m-drc-agc-settings

器件型号:TAS5825M

你(们)好

探讨 TAS5825M 时、DRC 和 AGC 限制器似乎使用了 α 滤波器类型的信号检测。 是否有任何方法可以将其切换到峰值检测? 我尝试让 AGC 限制器快速工作(快速攻击)、但我会遇到很多失真-爆裂噪音。 我认为改用峰值检测器类型会更好。  

第二个问题。 如何将设置加载到 EVM 上的 EEPROM 中、以便在不运行 PP3C 的情况下自动加载我假设 EEPROM 存在这种原因?   

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    无法从 α 滤波器信号检测中更改 AGC、因为这是我们在 DSP 中实现 AGC 的架构的一部分。

    电路板上的 EEPROM 用于刷写 TAS1020B 固件。 TAS5825MEVM 需要与 PPC3搭配使用、PPC3未设置为自动加载。 您需要 PPC3在 EVM 上与该器件交互

    如果您确实希望在客户系统中执行此操作、我们将提供以下应用手册作为指导 https://www.ti.com/lit/an/slaa847/slaa847.pdf


    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我知道。  

    您建议使用哪种 α 设置来产生类似于峰值水平检测器的极快的作用 AGC?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

      对于 AGL、如果您真的希望它快速运行、则可以尝试减小 Alpha (ms)值并增大攻击速率(0-1)值。 我们建议您在调整这些值时同时收听音乐效果。 因为当您以这种方式设置时、音乐的音量可能会快速变化。