This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120的麦克风输入出现白噪声问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058278/tlv320aic3120-white-noise-problem-on-microphone-inputs-of-tlv320aic3120

器件型号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他器件:AM4376

尊敬的先生:

我使用下面的相同电路来确保它是正确的。 但是、同时从 MIC1LM、 MIC1LP 和 MIC1RP 录制时出现白噪声。  

当我和麦克风说话时、我的声音听起来不错、但令人恼火的白噪声太大。

https://www.digikey.com/en/products/detail/cui-devices/CMB-6544PF/1869982?s=N4IgTCBcDaIMIFkBCBaAbAVgCxYAoDEACEAXQF8g

这里是我的麦克风、我  使用100nF 串联电容器和2.2k Ω 偏置电阻器连接到 MIC1LM 和 MIC1LP 输入、而偏置电压为 IC 的内部 LDO 提供的2V。

 

顺便说一下、扬声器和耳机输出正常工作、没有任何噪声。

整个电路具有强大的接地连接、并且在布局中以差动方式布线麦克风线路。

我试图改变下面的一些东西以提高噪声性能、但没有任何改变;

-将1uF 电容器串联到麦克风线路、而不是100nF、

使用10千欧电阻作为偏置电阻、而不是2.2千欧、

-将偏置电压从2V 增加到2.5和 AVDD (3.3V)、

有人有办法解决这个问题?

此致、

奥古扎罕