This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1-Q1:TPA2005-Q1的替代产品

Guru**** 2571295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TPA2011D1, TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058443/tpa2005d1-q1-replacement-of-tpa2005-q1

器件型号:TPA2005D1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA2005D1TPA2011D1TAS2563TAS2562

您好、专家、

我们的客户目前使用 TPA2005-Q1、但输出功率不够。 他们正在寻找替代产品。 输出功率需要为8W、而关于班次、他们不希望进行太多的设计更改。 您是否有用于 TPA2005-Q1的引脚2引脚器件? 或者您是否有下一代 TPA2005-Q1? 此外、对于任何其他涉及小原理图更改的建议、我们也非常赞赏。 非常感谢您的帮助!

BR、  

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我将在明天向您提供更多信息。 很抱歉耽误你的回答。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    与 TPA2005D1相比、TPA2011D1具有更高的功率。
    不过、如果您需要高达8W 的功率、则需要不同的解决方案。 该功率量需要更高的电源电压或具有集成升压功能的器件(某些解决方案高达6W、例如 TAS2563/TAS2562)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师