This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:不同的 X 射线分析

Guru**** 2549670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058209/opa1678-different-x-ray-analysis

器件型号:OPA1678

您好、支持团队、

 OPA1678IDR 在 X 射线分析、d/c 方面存在一些差异、所有差异均在2年内完成、

我在下面附上了2张图片、并对 here.pl的帮助有疑问、谢谢

为什么它有两个不同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juanhua、

    为什么它有两个不同的结果?

    如果不知道生产日期代码、已购买的授权经销商、制造地点和其他相关 IC 信息的详细信息、我无法提供原因。   

    如果这些器件是从 TI 授权经销商处购买的、那么您无需担心。 我确信、内部 Si 裸片具有不同 模式的原因有很多。 根据 X 射线影像、接合图案看起来相似、除了裸片部分。 我不想推测;请向我们提供生产日期代码、已购买的授权经销商和其他相关 IC 信息。 如果您想进一步解释、我可以将信息传递给我们的质量团队。   

    如果从未经授权的 TI 分销商处购买了一个或两个器件、则我无法为您提供帮助。 在这种情况下、您的猜测会和我的猜测一样好。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    这些器件是从可靠的供应商那里购买的。因此肯定没有质量问题。

    似乎我们的同事找到了答案。感谢您的帮助。