This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:关于等效输入噪声电压(VN)的实际最大值

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, NE5532A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058368/ne5532-about-actual-max-value-of-equivalent-input-noise-voltage-vn

器件型号:NE5532

大家好、

 

您能否告诉我们 NE5532 (空版)的等效输入噪声电压(VN)的实际最大值?

 

我知道 NE5532A (A 版本)保证 VN 的最大值,但我无法得到 NE5532A。

因此、我想知道这个值。

 

*您不必保证此值。

 因为其目的是指。

非常感谢您的验证。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我希望获得类似的性能、因此预期的最大值可能会高几个(0至3) nV/Hz。 关键点是没有限制。 那么、噪声就是它的样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏