This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:SUBWOFFER

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058275/pcm2706c-subwoffer

器件型号:PCM2706C

你(们)好

使用 TI_PCM2706CPJTR 编解码器的客户、规范如下:Vout_L/R θ 26kΩ。 如果存在 SUBWOFFER 信号、输出阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想您 正在询问 低频信号的输出阻抗。  由于数据表没有明确显示的输出阻抗与频率间的关系图,我猜 它在音频频率上没有太大的变化。

    此致、

    Arash