This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:断电时的 PVDD 电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058558/tas5733l-pvdd-voltage-at-power-down

器件型号:TAS5733L

在关断而不是0v 时 PVDD 下降至3.3V 是否存在任何问题?

在这种配置中、我们可以期待什么样的静态电流?

我们正在评估将电池电压保留在 PVDD 电源轨上的更改、以简化 BOM、并想知道这是否可行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Draco、

    在数据表中、PVDD 静态电流为7.4uA、适用于以下条件。
    PDN=0.8V、PVDD=13.5V、空载、LC 滤波器= 10uH + 0.68uF、Fsw = 384khz、关断模式

    因此它 将接近于该数字。

    此致、
    Luis