This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:与作为直接替代产品的 TAS2505相比

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132302/tas2505-q1-vs-tas2505-as-drop-in-replacement

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

目前正在使用 TAS2505-Q1、但目前我们无法采购任何器件。   汽车诊断似乎是 TAS2505-Q1和 TAS2505之间的主要区别。 如果我们不需要 汽车诊断、TAS2505是否会用作  TAS2505-Q1的直接替代器件? 我们正在考虑将两者都放在我们的 BOM 上。

谢谢你。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    TAS2505和 TAS2505-Q1的功能相同、它们具有相同的引脚分配和寄存器映射。 但是、如果 需要进行汽车认证、则只应使用 Q1器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我们的应用 不是汽车应用(不需要 AQ)、因此我们将在 BOM 上同时指定这两者。

    Steve