This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:无变压器100V 线路 PA 系统

Guru**** 2523940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125478/tpa3116d2-transformerless-100v-line-pa-system

器件型号:TPA3116D2

在音频 PA 系统中、通常使用70V 或100V 扬声器。  
我在由标准放大器实现的系统中拥有一定的经验、该放大器专为所需的音频功率而开发、与收发器配合使用可提高输出电压并调整阻抗。  

似乎有一些实现方案解释了具有半桥或全桥输出级的分频 D 放大器、无需变压器即可驱动100V 线路。 我想这种方法的一个大问题应该是 EMI。 在任何情况下、查找此类系统的参考设计似乎都是不可能的(或非常困难、我无法找到)。  

我想知道为什么不采取这种做法。 任何考虑都将不胜感激。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不完全理解您的应用。 您能否为我们提供简单的应用方框图?

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

      感谢您的访问回复。 我在这里插入了一个方框图。  

    方框图

    通常 采用使用变压器的解决方案1。

    我正在寻找解决方案2的参考设计、其中有一个音频放大器、它可以为大约数百欧姆(示例中为125欧姆)的负载提供一些功率(40-80W)。 我知道这种 PA 系统正在构建、但我找不到任何参考设计。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于音频放大器而言、125ohm 负载太大、必须驱动大电流。 因此、没有音频放大器可以支持该应用。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、您好、抱歉、但我不理解您的答案。 如果我需要80W 的实例、 那么与4 Ω 负载相比、125ohm 负载下的电流更小。 市场上有适用于70V 或100V 音频线路的解决方案:

    https://www.phoenix-pa.com/shop/digital-power-amplifiers

    https://store.sure-electronics.com/product/786

    https://www.paso.it/en/product/pmg1000-v-1000-w-class-d-gan-amplifiers/

    我想知道是否有适用于此类放大器的参考设计。  

    谢谢你。  

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您的理解有误。  

    如果您希望在125欧姆时驱动80W、则需要100V 电压输出。 但是、我们的中等功率音频放大器没有该器件可支持100V 工作电压。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    感谢您的支持。  

    Mario