This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:器件开启后在回放期间进行多级音量斜坡

Guru**** 2774765 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059254/tas2563-multi-stage-volume-ramp-during-playback-after-device-turn-on

器件型号:TAS2563

在我们的器件中、放大器有一个输入监控器、用于检测是否存在音频流以及是否没有返回"空指针"、然后关闭放大器以实现节能、并根据法规要求充当声音曝光的计时器 (例如、允许的剂量是基于时间的、因此这允许在设备时间使用和音频播放使用之间进行分离)。 每当我播放源材料时、音量会有一个较长的斜坡、似乎与限制器设置没有关联、因为我尝试尽可能快地设置限制器。 我不认为这也是 BOP、因为 OUT 器件稳压为5V、并且阈值设置为低于此值的最低设置(2.5V)。

我的问题是:

  • 是否有一个低功耗模式可供使用、而不是使用"空指针"方法、这样放大器就不会实际关闭
  • 放大器重新开启后是否有恢复时间?

附加的图像显示了容积斜升在大多数时间中呈现的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您分享到目前为止的调查结果、我将与算法团队一起讨论这一问题、以便获得有关如何进一步减少频率变化的更好的想法。

    关于您之前的一些问题:

    • 偏移是在频率范围内积分的、因此可以正确地假设每个不同频率点的偏移总和必须低于 Xmax、否则将触发保护。
    • Xmax 是任何频率下的最大偏移、不仅仅是谐振时的偏移。 谐振的不同之处在于、它需要更少的电压来导致更大的位移。 然后、如果不同频率的组合导致偏移高于 Xmax、无论频率分量如何、该算法都将触发偏移保护。
    • 偏移模型已标准化、偏移测量应用比例因子来确定上限值、然后对于 TAS2563算法、最大测量值为1mm。  

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、

    理论上、如果我将 Xmax 设置为0mm、是否应该没有输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否建议如何将 DVC_RAMP 设置为0x00000000以禁用卷斜升?  1ms 显然是 PPC3中允许的最低设置("Playback (回放)"窗格中的"Volume Ramp Rate (ms)")。

    谢谢、O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    DVC_RAMP 位于第0页的寄存器0x10至0x13 (MSB 至 LSB)中
    系数公式为:

    round (exp (-1/(0.2*FS* time_in_seconds))*2^31)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师