Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
在我们的器件中、放大器有一个输入监控器、用于检测是否存在音频流以及是否没有返回"空指针"、然后关闭放大器以实现节能、并根据法规要求充当声音曝光的计时器 (例如、允许的剂量是基于时间的、因此这允许在设备时间使用和音频播放使用之间进行分离)。 每当我播放源材料时、音量会有一个较长的斜坡、似乎与限制器设置没有关联、因为我尝试尽可能快地设置限制器。 我不认为这也是 BOP、因为 OUT 器件稳压为5V、并且阈值设置为低于此值的最低设置(2.5V)。
我的问题是:
- 是否有一个低功耗模式可供使用、而不是使用"空指针"方法、这样放大器就不会实际关闭
- 放大器重新开启后是否有恢复时间?
附加的图像显示了容积斜升在大多数时间中呈现的图像: