This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PPC3母板 AIP006

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, MSP430F5510, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059446/ppc3-mother-board-aip006

主题中讨论的其他器件:TAS5825M、 MSP430F5510、 PurePath-CMBEVM

您好 TI

我们将使用 TAS5825M 演示我们的音频产品、但在主板 AIP006上有一些问题、

请帮助我们弄清楚并了解如何操作、

  • 我的主板是修订版 G、但数据表是修订版 F、这两者之间是否有任何差异?
  • 快速查看简易演示手册后,如果我想读/写 MSP430闪存和 I2C EEPROM,

能否通过 USB 和 Code Composer Studio 软件工具直接连接子板上的 M430F5510和 EEPROM?

  • 如果您之前已经这样做过、您能向我们分享一些技巧和宝贵的经验吗?
  • AIP006G 按钮的简单 FW/SW 代码(配置文件、模式、音量、输入开关)  

BR。

Jason

Wistron 音频团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您希望更新 EEPROM 的原因是什么?  默认情况下、EEPROM 在发货前已刷写。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我们希望在 EEPROM 中写入两个寄存器(.h 文件)、以便在演示过程中通过按下按钮来更改不同的设置。  

    这些按钮上没有功能、因此我们不知道默认设置是什么。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

      主板是一个公共平台、我们只使用它的一些功能来控制我们的放大器。 我们不会为这些按钮提供任何功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow He、

    谢谢、  

    根据《简易演示手册》,我们认识到 R/W EEPROM 和闪存通过按按钮更改配置文件、模式和输入选择是可行的。 如果我的理解有误、请告诉我。

    • 我们 希望 演示使用 TAS5825的音频产品、而不使用计算机/笔记本电脑控制、因此我们希望将 EQ 文件(.h 文件)写入 EEPROM 或闪存。

    因此、我们需要 TI 专家来帮助我们确认这些方法。  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我 无法支持这一点、因为它是由另一个团队开发的、我们只将主板用于音频放大器器件。   

    但我会将您的问题转移给其他团队支持人员、希望他们了解并能为您提供帮助。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    谢谢、

    祝你度过美好的一天!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    为了重新使用主机控制器的某些 GPIO、您需要编辑并重新编译该器件的固件。
    遗憾的是、目前我们无法支持这种固件模式。 另一种选择是使用一些 MCU 模块、您可以在其中保存配置并将其加载为 EVM 的外部源。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan Salazar,

    很遗憾听到 TI 不支持固件模式、也许我们可以在您确认以下问题后为其编写代码。   

    主板上有 MSP430、EEPROM 和4Mbit 闪存。

    是否可以 编译 MSP430F5510? 它目前的功能是什么?  

     您能帮助检查 MSP430F5510是否可以通过'Code Composer Studio'编码重新编译吗?

    BR。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    我们是否会召开电话会议? 我将邀请我们的团队(EE、SW)进行进一步讨论。

    BR。

    Jason

    jason_cs_hsu@wistron.com

    Wistron 音频团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    让我检查固件是否可以提前披露、然后我将在下周初收到您的电子邮件。
    我对您使用其他主板的印象很深、我知道您现在使用的是这种主板、对吧?: https://www.ti.com/tool/PUREPATH-CMBEVM

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan  Salazar、

    谢谢、

    是的、我们使用 PurePath-CMBEVM 版本 G

    BR。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的确认。
    PUREPAH-CMBEVM 是一项旧开发、我正在搜索与之相关的任何文件、我将在本周晚些时候尝试提供一些更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar  

    是否有任何更新或文件可以与我们共享?

    BR。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我找到的所有 FW 文件都已内置为 bin 格式、很遗憾我无法找到源文件进行编辑和重新编译。 这很难支持、因为 TAS1020B 已停产一段时间、并且这些电路板没有更多正在进行的开发。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar

    谢谢、关于 TAS1020B、它不是 USB 芯片吗?  我们希望编写 MSP430。 如果 tas1020b FW 不支持该功能、是否有其他方法可以连接板载 MSP430?

    BR。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉耽误了时间,伊凡已被他的其他职务占用,但他将在一天结束前作出答复

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    可用于此电路板的固件专门用于 Tas1020B、我不知道 MSP430是如何在该电路板上使用的。 这是一个旧的开发、从那时起我就找不到任何设计文件。 也许某些 LaunchPad 可移植到  PUREPA-CMBEVM 并对 MSP430进行重新编程。 不幸的是、我没有自己尝试的带宽。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    明白了、感谢您的帮助。

    我们将尝试找到一些用于对 MSP430进行编程的 LaunchPad。

    祝你度过美好的一天

    BR。

    Jason