This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104:无电容器模式下耳机输出的设计问题

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059581/tlv320aic3104-tlv320aic3104-design-issues-of-headphone-output-in-a-capacitor-free-mode

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的先生:

如何使用 TLV320AIC3104设计具有麦克风输入的无电容器模式耳机输出、以适合 I-Phone 耳机?

非常感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在此产品文件夹中、它包含 EVM 链接、您可以参阅原理图了解模式详细信息。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3104#design-development

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我了解耳机输出的无电容模式、但如何在没有 GND 的耳机连接器中将其与麦克风配合使用?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您将需要使用 TRRS 4导体连接器、该 EVM 仅用于 TRS 3导体评估。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    使用 TRRS 4导体连接器时、如何进行设计?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    重新组织问题,如下所示:

    无 电容器模式下的耳机输出(无接地)

    2. 使用 TRRS 4导体连接器

    3.  设计具有麦克风输入的无电容器模式耳机输出,以适合 I-Phone 耳机

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    上面的原理图显示了使用和不使用电容(无电容)的连接、因此在您的情况下、可以使用一条直接路径从 HP 输出端连接到 TRRS 连接器、而不使用电容。

    2.这是一个连接器、可安装如上面的 iphone 之类的插孔、您需要将 相应的信号连接到设计中的连接器。 您可以在线找到此连接器。

    3.见上文1和2。 从器件直接连接到连接器。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能帮我绘制这部分应用设计的原理图吗?  或提供更详细的设计信息。

    或者、您也可以提供如下图片所示的内容、即使用 TRRS-4的 MAC9867的耳机应用架构

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    上面已经提供了原理图。 您可以使用相同的直接连接。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您的意思是原理图与上面提供的 WAX9867相同吗?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从编解码器、它位于我发送的链接中、它直接连接到您的连接器。

    MIC 侧与您的9867相同。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    下面的链接是否符合您所提到的内容?

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3104#design-development

    我已经下载了 EVM 原理图,但找不到使用 TRS-4连接器满足要求的设计。 如前所述、EVM 仅用于 TRS 3导体评估。 那么、我如何查找有关我的设计要求的详细信息?

    您能帮我指出我需要的原理图吗?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如上所述、EVM 仅适用于 TRS、适用于您的用例 TRRS、并且可直接连接。

    编解码器原理图包含 HP 输出和 MIC、您可以遵循这些输出。

    这在上文中已提到。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以支持它。

    请参阅数据表第10.3.11节"插孔和耳机检测"

    谢谢、

    Tom