This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:无音频输出

Guru**** 2383880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060544/tas5751m-no-audio-output

器件型号:TAS5751M

您好!

我遇到了与 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647181/tas5751m-pwm-output-not-changing-between-ad-and-bd-modulation---no-audio-output/2379818#2379818类似的问题 、即所有输入信号和配置似乎都是正确的、但输出信号不包含任何音频信息、仅包含 PWM 信号。

遗憾的是、解决方案(固定焊接)不适用、因为所有焊接都已检查且正常。

TAS5751M 不生成任何输出音频信号的原因可能是什么?

提前感谢您的帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damien、

    它位于 EVM 或定制板上。 您能否提供初始化序列

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这确实是单声道配置中的定制板。

    以下是 PPC3导出的初始化序列:

    typedef unsigned char cfg_u8;
    typedef union {
        struct {
            cfg_u8 offset;
            cfg_u8 value;
        };
        struct {
            cfg_u8 command;
            cfg_u8 param;
        };
    } cfg_reg;
    
    #define CFG_META_SWITCH (255)
    #define CFG_META_DELAY  (254)
    #define CFG_META_BURST  (253)
    
    /* Example C code */
    /*
        // Externally implemented function that can write n-bytes to the device
        // PCM51xx and TAS5766 targets require the high bit (0x80) of the I2C register to be set on multiple writes.
        // Refer to the device data sheet for more information.
        extern int i2c_write(unsigned char *data, int n);
        // Externally implemented function that delays execution by n milliseconds
        extern int delay(int n);
        // Example implementation.  Call like:
        //     transmit_registers(registers, sizeof(registers)/sizeof(registers[0]));
        void transmit_registers(cfg_reg *r, int n)
        {
            int i = 0;
            while (i < n) {
                switch (r[i].command) {
                case CFG_META_SWITCH:
                    // Used in legacy applications.  Ignored here.
                    break;
                case CFG_META_DELAY:
                    delay(r[i].param);
                    break;
                case CFG_META_BURST:
                    i2c_write((unsigned char *)&r[i+1], r[i].param);
                    i +=  (r[i].param + 1)/2;
                    break;
                default:
                    i2c_write((unsigned char *)&r[i], 2);
                    break;
                }
                i++;
            }
        }
     */
    
    cfg_reg registers[] = {
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Initialization Sequence
    // -----------------------------------------------------------------------------
        { 0x06, 0x07 },
        { 0x05, 0x40 },
    
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Amplifier Configuration
    // -----------------------------------------------------------------------------
        { 0x03, 0xa0 },
        { 0x04, 0x03 },
        { CFG_META_BURST, 3 },
        { 0x07, 0x01 },
        { 0x10, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 3 },
        { 0x08, 0x00 },
        { 0xc0, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 3 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0xc0, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 3 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0xc0, 0x00 },
        { 0x0e, 0xf0 },
        { 0x10, 0x01 },
        { 0x11, 0xac },
        { 0x12, 0x54 },
        { 0x13, 0xac },
        { 0x14, 0x54 },
        { 0x19, 0x3a },
        { 0x1a, 0x68 },
        { 0x1b, 0xc0 },
        { 0x1c, 0x57 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x01, 0x77 },
        { 0x72, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x25, 0x01 },
        { 0x00, 0x22 },
        { 0x45, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x7f, 0xf0 },
        { 0xd7, 0x03 },
        { 0x00, 0x1e },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x7f, 0xf0 },
        { 0xd7, 0x00 },
        { 0xff, 0xe1 },
        { 0xab, 0x03 },
        { 0x80, 0x1e },
        { 0x51, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x30, 0x00 },
        { 0x7f, 0xf0 },
        { 0xd7, 0x03 },
        { 0x00, 0x1e },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x7f, 0xf0 },
        { 0xd7, 0x00 },
        { 0xff, 0xe1 },
        { 0xab, 0x03 },
        { 0x80, 0x1e },
        { 0x51, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 9 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x07, 0x60 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x78, 0x9f },
        { 0xac, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 9 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x6d, 0xff },
        { 0xff, 0xff },
        { 0xe5, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 9 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x07, 0x60 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x78, 0x9f },
        { 0xac, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 9 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x6d, 0xff },
        { 0xff, 0xff },
        { 0xe5, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x40, 0x08 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x41, 0x08 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 9 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x6d, 0xff },
        { 0xff, 0xff },
        { 0xe5, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x43, 0x08 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x44, 0x07 },
        { 0x21, 0x48 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 9 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x6d, 0xff },
        { 0xff, 0xff },
        { 0xe5, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x02, 0x00 },
        { 0x07, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 9 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x07, 0x60 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x78, 0x9f },
        { 0xac, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 9 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x07, 0x60 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x78, 0x9f },
        { 0xac, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x08, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x50, 0x0f },
        { 0x70, 0x80 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 13 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x03 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 13 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x03 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x02, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x58, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x00, 0x0c },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x00, 0x18 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x00, 0x0c },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0xf6, 0x23 },
        { 0xa6, 0x03 },
        { 0x89, 0xab },
        { 0xbc, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x59, 0x0c },
        { 0xdc, 0x03 },
        { 0x4d, 0xe6 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x59, 0x0c },
        { 0xdc, 0x00 },
        { 0xab, 0x0d },
        { 0xc1, 0x03 },
        { 0xc6, 0xda },
        { 0x4f, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x03, 0x85 },
        { 0xfc, 0x00 },
        { 0x07, 0x0b },
        { 0xf8, 0x00 },
        { 0x03, 0x85 },
        { 0xfc, 0x00 },
        { 0xab, 0x0d },
        { 0xc1, 0x03 },
        { 0xc6, 0xda },
        { 0x4f, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x7b, 0x1d },
        { 0xfa, 0x03 },
        { 0x09, 0xc4 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x7b, 0x1d },
        { 0xfa, 0x00 },
        { 0xf6, 0x23 },
        { 0xa6, 0x03 },
        { 0x89, 0xab },
        { 0xbc, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x00, 0x0c },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x00, 0x18 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x00, 0x0c },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0xf6, 0x23 },
        { 0xa6, 0x03 },
        { 0x89, 0xab },
        { 0xbc, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x59, 0x0c },
        { 0xdc, 0x03 },
        { 0x4d, 0xe6 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x59, 0x0c },
        { 0xdc, 0x00 },
        { 0xab, 0x0d },
        { 0xc1, 0x03 },
        { 0xc6, 0xda },
        { 0x4f, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x03, 0x85 },
        { 0xfc, 0x00 },
        { 0x07, 0x0b },
        { 0xf8, 0x00 },
        { 0x03, 0x85 },
        { 0xfc, 0x00 },
        { 0xab, 0x0d },
        { 0xc1, 0x03 },
        { 0xc6, 0xda },
        { 0x4f, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 21 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x7b, 0x1d },
        { 0xfa, 0x03 },
        { 0x09, 0xc4 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x7b, 0x1d },
        { 0xfa, 0x00 },
        { 0xf6, 0x23 },
        { 0xa6, 0x03 },
        { 0x89, 0xab },
        { 0xbc, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x80, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { CFG_META_BURST, 5 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
    
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Unmute Sequence
    // -----------------------------------------------------------------------------
        { 0x05, 0x00 },
        { 0x06, 0x00 },
    
    
    };

    KR、

    --

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damien、

    您能提供原理图。 我看不到初始化序列的明确问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您的位置:

    schematic

    请注意、MCLK 当前未连接、因为它不是必需的。 应该这样吗?

    KR、

    --

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Damien

      他们是否检查了寄存器0x02、是否发生了任何错误? 他们使用什么 I2S 数据格式和采样率?

      还请提供他们的 PPC3设置文件和输入信号文件、我们可以在 EVM 板上对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、寄存器0x02已经被检查、并且一直返回0x00。

    使用标准 I2S、16位、48kHz。

    PPC3配置 如此处所示 (显然太大、无法连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damien、

    您的 MCLK 是浮动的还是连接到 BCLK/SCLK。 是否可以尝试将其连接到 SCLK 网络并重试。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    MCLK 实际上是悬空的。

    我们将按照您的建议尝试连接它。

    谢谢。

    KR、

    --

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damien、

    期待看到此测试的结果。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    遗憾的是、连接 MCLK 不会改变观察到的行为...

    我注意到一件事:时钟控制寄存器(0x00)似乎不支持我要测试的配置:48kHz 16位 I2S、表示 BCLK (因此 MCLK 现在)为1.536MHz、但对于48kHz 采样率与1.536MHz MCLK 的组合、没有可能的寄存器值: 我们需要一个32的采样率因子、但最小值为64。。。

    是否有人建议使用哪种正确设置?

    KR、

    --

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我终于成功地使其工作了:按照上面提到的观察结果、我成功地生成了一个单独的256 x FS MCLK、并且放大器现在正在输出一些音频

    感谢您的支持!