This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM :seulement l#39;application I2C master dans PPC3,pas d' application pour mes modules d'é value.

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6422Q1EVM, TAS6424LQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059411/tas6422q1evm-seulement-l-application-i2c-master-dans-ppc3-pas-d-application-pour-mes-modules-d-evaluation

器件型号:TAS6422Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS6424TAS6424LQ1EVM

Bonjour、Je n'ai ni l 应用程序用于  TAS6422Q1EVM ni 用于 TAS6424Q1EVM

2.争取实现两个国家的发展。

在安装程序安装程序中、mis seule l'application s'installe 和 le module I2C。

Je ne rouve pas plus d'informations sur la page des modules pour l'installation。

我是否有资格"身份识别"?

Cordialement。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    accès,Je n'ai pas l'' aux 2 autres 应用程序。 。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能用英语提出问题吗?

    您是否意味着您没有 TAS6424 PPC3访问权限?

    此致

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉这个问题,很多都是法语的,所以我觉得还可以(可能是自动翻译)
    是:适用于 PPC3中的 TAS6424和 TAS6422

    此致、
    Fabrice de Gaudier Audio。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供您的电子邮件、让我为您创建访问权限。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour、malgr é es relances par differents moyens (邮件和支持客户端) on me dit que cela devrait mainlant fonctionner,à chaque fois、mais j'en suis toujours au point de d é part: Je n'ai que I2C dans PPC3 et j'ai seulement Purepathcontrol dans le dathboard même (ça sur un autre ordinateer, ne fonctionne pas non plus )。 Aucune 自动化用于 TAS6422Q1EVM ni TAS6424LQ1EVM。 Je vois que certaines personnes ont t é p é pannes avec des liens comme sur cette page: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907910/purepathconsole-problem-with-not-shown-available-evm-apps?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCC3# Du Momit que j'ai une solution qui fonctionne,ça è re m'ira, mais là ça fe Presque 2 semque je ne peux pas avancer。 Je j后悔 déjà mon achat,j'espère que dans 1 ou 2 jours,Je pourrai piloter les 2 amplis car là j'ai déjà perdu beaturmup de temps! Merci à la personne qui pourra me sauver de cette situation。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将你的答复翻译如下:

    大家好、尽管我通过各种方式(邮件和客户支持)提醒我、我现在被告知每次都应该正常工作、但我仍处于起步阶段: 我在 PPC3中只有 I2C、而在 dathboard 中只有 Purepathcontrol (即使在另一台计算机上、也无法正常工作)。 TAS6422Q1EVM 或 TAS6424LQ1EVM 无授权。 我看到一些人已经通过此页面上的链接获得了帮助: e2e.ti.com/.../purepathconsole-problem-with-not-shown-available-evm-apps 只要我有一个可行的解决方案、它就可以工作、但自从我无法继续工作以来、已经将近2周了。 我已经后悔购买了这款产品、我希望在1到2天内能够驱动2安培电流、因为我已经浪费了很多时间! 感谢能够帮助我摆脱这种情况的人。

    我提供了与您的 e2e 帐户关联的电子邮件的访问权限。  我为您提供了 TAS6424 GUI 和 TAS6422 GUI 的访问权限。  您已经访问了 TAS6422 GUI、因此我不理解为什么您在 PPC3应用中看不到它。  您必须使用您在 e2e 上使用的相同电子邮件登录。   

    如果您遇到问题、请在最糟糕的时候通知我。   

    此致、
    Gregg Scott
    高级应用工程师。